已回答假定已回答

ADAR7251使用疑问

103723267@qq.com 在 2016-4-27 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-5-17提供

ADAR7251使用有疑问,寄存器配置之后没有数据输出,而且文档上还有几处错误,这个芯片为什么这么难用?最主要的是问了你们几个技术支持都石沉大海没了消息,这样做下去ADI我看要完了!

  1. 1.ADAR7251手册上讲配置0x0000x0001,但是我看寄存器值配置为0x0001bypass PLL,这个是怎么回事?
  2. 2.手册上讲寄存器0x003设置为 00111000000000010x3801),但是后面紧接着却写是0x3813,我完全糊涂了...
  3. 3.当我设置寄存器0x0000x0000,寄存器0x0010x000a,寄存器0x0020x0002,寄存器0x0030x38130x0400x00010x1400x00070x1c00x00410x1c20x0002,输入时钟为16Mhz,测量SCLK_ADC脚的时钟为9.6Mhz,但是按照手册讲,寄存器0x0010x0020x003设置的值应该分别表示为:N=2M=10R=7,即fpll应为:16 MHz*[(R + (N/M))/X] = 115.2 MHz,而SCLK_ADC应该为115.2MHz/2=57.6MHz,不应该是9.6MHz啊?而且FS_ADC能量到300KHz的方波,但是没有数据输出(数据一开始接单端,后来改为负端接固定的0.75V的电平,正端接信号)

我想知道我哪里设置得不对,还是这个芯片就是不行,希望你们技术支持能尽快给个答复!谢谢!

結果