ADI_Amy

眼见为实!在线评估工具Virtual Eval,让你的ADC和DAC规格轻松可见

ADI_Amy 員工 在 2016-4-27 建立的討論區

作者: MClifford

 


ADC和DAC规格

有许多规格.... 我是否理解所有这些规格?我是否了解它们的影响?哪些规格相互作用?

 

 

我希望有把握地选择这款转换器用于我的解决方案,这非常困难…….这款转换器仅在数据手册第4页进行说明。即便如此,我自己仔细阅读了这些内容,我希望看到图片,我希望看到转换器。要使用转换器,要了解它,必须先直观地看到....眼见为实。

 

快速而便捷的Virtual Eval

这就是Virtual Eval的实质。直观看到,使用并了解。更加确信这款转换器为不二之选,或者在其他一些时候,可能不符合我的要求。截止目前,若想直观看到,就要订购评估板并将其连接在工作台上——在为任务选择适合的组件方面,Virtual Eval要快速高效得多。

 

Virtual Eval是转换器的交互式模型,只需轻触点击即可进行评估。

 

通过实例认识Virtual Eval

我们的精密Σ-Δ型ADC提供一流的ADC内核性能,而且具有很高的灵活性。我们的客户希望能够通过编程选项进行微调和优化。它们的功能极为复杂,使用案例也非常多。Virtual Eval可以规避这种复杂性,让您直接了解某款ADC是否符合您的需求。它让您更加简单快速地了解转换器。

 

以下我们简单介绍Virtual Eval的工作原理:

1.gif

我们发布了AD7190系列的24位精密Σ-Δ型ADC;AD7190、AD7192、AD7193、AD7194、AD7195具有完全集成的前端多路复用器、PGA和众多数字滤波功能,我们可以通过支持浏览器的Virtual Eval评估工具,快速了解AD7193转换器。

 

 

AD7193带有多路复用器。多路复用器和Σ-Δ可能让它的特性变得错综复杂。您确定了解它的多路复用速度有多快?它如何抑制特定的频率?AD7193的优点是它能够非常精确地获取信号并进行DC测量,而且具有低噪声和高分辨率。这种精度部分得益于调节滤波器来抑制已知的干扰源。

 

2.webp.jpg

 

典型案例是抑制50Hz、60Hz的干扰源,或者如果您的设计是全局性的:则抑制50和60Hz。

 

 

方案:4个通道、100mV的输入范围、8 PGA的增益、抑制50和60Hz。AD7193如何实现这些要求?我有哪些选择?

 

 

单击框图,选择要配置的模块,然后运行仿真。该工具让您能够浏览不同数据速率或增益之间的噪声变化。它将告诉您模拟输入电压范围是否对于所选增益过大,甚至您的串行时钟是否过慢。您可以了解所有细枝末节。

 

时序图显示要写入ADC的指令,以及接收ADC输出的预期时间,这取决于滤波速率和所选通道数量。就像将示波器放置在数字接口上,查看ADC输出的格式和时序,其中的RDY信号下降,指示新的转换准备就绪,以及多个转换就绪信号之间的周期.....所有这些信息均以图形化方式显示。

 

3.webp.jpg

另外还提供数字滤波器在特定速率下(例如50/60Hz)提供的抑制的频域图。您可以查看,对于数据手册表格中显示条件之外的条件,哪些规格适用。例如,您可以知道温度范围将意味着时钟的容差为+/-2Hz,而不是+/-1Hz,因为数据手册已将其用作标准。AD7193 Virtual Eval将为您计算,并显示预期的抑制。

4.webp.jpg

完成后,将会话设置输出至文件。通过这种方式,您能够保留您的项目所需配置的记录,并帮助您在设计要求文档中填充这些内容。我在这里提供了一个示例,是我在设置结束时导出的文件。

 

它是一个文本文件,您可在Word、Excel或记事本中打开该文件,或者通过任何您喜好的方式打开。

 

5.webp.jpg

 

快速进入内部设计评审时,关于特定电压轨、输入电压范围的问题随之产生——它们是否适合转换器?转换器能否处理?是否需要更改设置?.....打开Virtual Eval即时进行检查,甚至能够在会议上通过投影仪进行共享....快速检查让您高枕无忧。

 

先介绍到这里,大家可持续关注今后在Virtual Eval平台上发布的产品。PS:AD7124、AD7175正在筹备中。

 

 

Virtual Eval:非常优秀的工具,咱们公司的员工也热衷于使用它。

結果