已回答假定已回答

AD8495前置保护电路的问题

ZengADI 在 2016-4-29 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-5-15提供

大家好!

       在这里,我想请教一个问题:

       有没有一个比较好的前置保护方案,适用于AD8495的输入保护。

 

      情况是这样的,AD8495(+-15V供电)的信号源在强电设备附近,我想给AD8495的输入加保护电路(测试共模电压输入时已经烧了2片芯片了)。我参考了AD8421的datasheet,但不知道会不会影响偏置电流、噪声等性能,毕竟热电偶的信号很微弱,它能产生的电流也不可能很大。

 

      所以来问问有没有推荐方案,适用于AD8495的。同时这个保护方案能跟前置滤波电路直接结合起来用么?

 

      谢谢大家!

結果