已回答假定已回答

关于AD629的输入极限电压

ZengADI 在 2016-4-29 詢問的問題
最後回覆由ZengADI於2016-5-10提供

大家好!

      在这里想请教大家一个问题,关于AD629的。

 

      小电压的信号源在强电设备附近,双绞线传输,所以用AD629作为前置的隔离运放,+-15V供电,然后再放大。我想像热电偶的断线检测那样,在正输入端接大电阻后上拉到+15V,负输入端接大电阻后下拉到地,如果信号源断线就输入+15V,令AD629上拉到供电轨。这样的话就能够很明显地觉察到信号源的断线。

 

      datasheet上说工作状态的差分电压是+-13V。

 

      我想问一下:这样接行不行?如果可行的话,大电阻取多大合适?输入+15V的时间可能会长达15分钟以上。不知道对器件安不安全,毕竟AD629的A级品也挺贵的,我不敢直接试。

 

      另外,因为模拟供电就只有+-15V,另外加低电压作为断线检测就令供电方案变得复杂了,对+15V进行电阻分压似乎也有点麻烦

 

      谢谢大家!

結果