已回答假定已回答

关于AD7760三路同步采集的主时钟和供电电源问题

和思铭 在 2016-5-3 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-5-26提供

以下问题:(三个AD7760同步采集信号)

1、AD7760的主时钟输入是用晶振还是FPGA产生的脉冲,(目前,我们用FPGA产生的时钟)

2、每个AD7760的主时钟共用一个缓冲器(SN7S08),还是各自用一个缓冲器(SN7S08),(目前,缓冲器同时驱动三个AD7760)

3、每个AD7760中的VREF是共用ADR434ARZ基准电源,还是各自用ADR434ARZ基准电源,那种方案好。另外,ADR434ARZ基准电源在共用时,是否满足性能要求,如果不满足,是否有相应替代品。(目前,ADR434ARZ基准电源同时提供三个AD7760的基准电压)

4、每个AD7760中的AVDD1,DVDD,DRIVE是共用ADP3334(ADP3330ARTZ)稳压模块,还是各自用ADP3334(ADP3330ARTZ)稳压模块,那种方案好。另外,ADP3334(ADP3330ARTZ)在共用时,是否满足性能要求,如果不满足,是否有相应替代品。(目前用LM1117)

5、每个AD7760中的AVDD2,AVDD3,AVDD4是共用ADP3334(ADP3330ARTZ-)稳压模块,还是各自用ADP3334(ADP3330ARTZ)稳压模块,那种方案好。另外,ADP3334(ADP3330ARTZ)在共用时,是否满足性能要求,如果不满足,是否有相应替代品。(目前用LM1117)

附件

結果