已回答假定已回答

求助HMC832芯片配置锁不住的问题

feiyangbaxia 在 2016-5-4 詢問的問題
最後回覆由Benz於2016-5-26提供

最近在使用HMC832锁相环,想产生800MHz的时钟信号,晶振时钟为10MHz,SPI的SCK频率为20MHz。但是总是锁不住,Lo_SDO输出一直为0,请高手给指点,寄存器配置如下:

 

0X01::00002; 0X02: 000001;  0X06:0007CA;  0X07:0002CD; 0X08:C1BEFF; 0X09:003264; 0X0A : 000045; 0X0B:0F8061; 0X0C:000000;

0x0F:0000C1;    0X05 : 00FF88, 000110, 004F98, 0064A0, 005528, 007FB0, 004C38, 00A000;

0X03: 000010;    0X04: 000000。

 

其中,0X05的配置各写了8遍,且0X05寄存器最后写000000,而不写00A00也试了,也无法锁定。请专家指点哪个地方有问题,谢谢!!

結果