ADI_Amy

最受欢迎的技术文章盘点,都是干货!

ADI_Amy 員工 在 2016-5-6 建立的討論區
最後回覆由517159467@qq.com於2017-1-13提供

咱们官网上的所有文档,就归总到“技术文章”标签栏的都有几千篇,大家都会根据自己的需求下载不同的文章来参考或学习。版主根据后台大数据为大家汇总了2015年下载量前10的文章,今天就分享下~

 

这10篇文章,篇篇都是干货啊

 

1)《高速ADC的电源设计》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/MS-2210_cn.pdf

这篇技术文章描述了用于测量转换器AC电源抑制性能的技术,由此为转换器电源噪声灵敏度确立一个基准。文中将对一个实际电源进行的简单噪声分析,并展示如何把这些数值应用于设计当中,以验证电源是否能满足所选转换器的要求。总之,这篇文章描述的一些简单的指导方针,以便带给您一些指导,帮助您的高速转换器设计电源。还不快收藏?

 

PS:这是整个官网下载量最高的一篇文档

QQ截图20160506151740.png

 

 

2)《CMOS Switches Offer High Performance in Low Power, Wideband Applications》

http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/493954805High_Frequency.pdf

这是一篇英文文档,学霸请自取~嘿嘿

 

 

3)《利用无线振动传感器实现连续 可靠的过程监控》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/MS-2507-Enabling-Continuous-and-Reliable-Process-Monitoring-with-Wireless-Vibration-Sensors_cn.pdf

典型数据采集方法包括安装在机器上的简单压电传感器和手持式数据采集工具等,但这些方法存在多种局限性, 特别是与理想的全面检测与分析系统解决方案相比较。这篇技术文章深 入讨论这些局限性及其与理想解决方案——自治无线嵌 入式传感器——的对比。

QQ截图20160506151443.png QQ截图20160506151455.png

 

4)《高速模数转换器精度透视》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/An-Inside-Look-at-High-Speed-AD-Converter-Accuracy_cn.pdf

本文向您描述了与模数转换器本身相关的误差,并揭示了转换器内部的不精确性累积到何种程度即会导致这些误差。

对于不太清楚“如何查看一般静态ADC的不精确性误差”的筒子,这篇文章你一定要下载哈

QQ截图20160506152106.png

 

5)《“Home” Is Where the Heart Is》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/Home-Is-Where-The-Heart-Is.pdf

“家庭监护”的概念涉及方方面面。通过高级技术、更好的支持基础设施以及医疗保健成本 下降的毫无疑问的需求,生命体征监护将成为我们日 常生活中的一部分,并可能出现在我们所需要的时间 和地点,融入我们的个人全天候生态系统中。ADI始终站在这一发展中市场的 前沿,开发传感器和信号调理技术解决方案,实现新 一代生命体征监护。

 

做医疗电子的盆友应该要了解的哦~

若需要中文文档,请点击:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/Home-Is-Where-The-Heart-Is_cn.pdf

QQ截图20160506152453.png

 

6)《实现新一代航空电子系统》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/Enabling-Next-Generation-Avionics-Systems-MS-2694_cn.pdf

MEMS技术已经能够为航空电子设备提供高度 可靠的关键性能,可大幅降低尺寸、重量、功耗(SWAP)和 成本。

 

 

7)《精密光电二极管传感器电路优化设计》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/Optimizing-Precision-Photodiode-Sensor-Circuit-Design-MS-2624_cn.pdf

光电二极管放大器是大多数精密光学测量系统的重要构建模块。选择正确的运算放大器很重要,是获得最佳系统性能的第一步。如何做出正确的选择?本文告诉您

QQ截图20160506153126.png

 

8)《传感器电路的低噪声信号调理》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/MS-2066_cn.pdf

在低功耗、低成本设计中,尽量降低系统噪声至关重要。有多种方法可以计算电路噪声,本文介绍了其中几种。想学习吗?下载文档。马上开始!

 

9)《Low Cost PLL with Integrated VCO Enables Compact LO Solutions》http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/Low-Cost-PLL-with-Integrated-VCO-Enables-Compact-LO-Solutions-final.pdf

好的资料怎能少的了英文原版呢?哈哈

 

10)《使用同步检测进行精密低电平测量》http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/technical-articles/Use-Synchronous-Detection-to-Make-Precision-Low-Level-Measurements-MS-2698_cn.pdf

同步检测是一项实用的技术,它可通过许多仪器仪表应用 提取低于噪底的嵌入低电平信号。如何使用同步检测进行精密低电平测量,不太明白的看完这篇文章就都明白了。

QQ截图20160506153958.png

結果