ADI_Amy

《模拟对话》49卷第4期新鲜出炉,赶紧动动手指下载吧!

ADI_Amy 員工 在 2016-5-9 建立的討論區
最後回覆由周--周於2016-5-26提供

ADI《模拟对话》汇聚了ADI全球工程师的先进设计思想,涵盖丰富实用的技术资料。

 

50多年以来,它一直肩负着现实世界信号处理中电路、系统和软件技术交流平台的重任,刊登了有关最新模拟、数字和混合处理产品、应用、技术及工艺的大量优质文章。

 

第49卷第4期新鲜出炉,我们为大家提供了PDF文档以及印刷版,赶快根据自己的需求收藏吧~

下载PDF版:http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/analog-dialogue/49-4_cn.pdf

免费索取印刷版本:http://h.analog.com/cn_analogdialogue

 

1.webp.jpg

 

本期主要包括的内容有:

 

01    快速通往量产的四个步骤:利用基于模型的设计开发软件定义无线电

        第二部分——利用MATLAB和Simulink进行S模式检测和解码

构建能够接收和解码商业航空器的自动相关监视广播(ADS-B)传输 信号的平台是最终目标,基于模型的软件定义无线电系统设计系列文章对此进行了深入探讨。本文我们的设计人员将分析ADS-B 信号传输中使用的S模式超长电文格式,并演示如何用一个基于 AD9361 RF Agile Transceiver™ IC的接收机平台捕捉这些S模式 信号。

2.webp.jpg

 

02    ESD二极管用于电压箝位

当放大器的输入发生外部过压状况时,ESD二极管是防止放大器 因过电应力造成严重损坏的最后防线。在本文中,我们的专家将展示如何在放大器装置中实现ESD单元,讨论其特性,并说明如何使用以提高设计的鲁棒性。

3.webp.jpg

 

03     快速通往量产的四个步骤:利用基于模型的设计开发软件定义无线电

         第三部分—利用硬件在环验证S模式信号解码算法

软件定义无线电系列文章的第三部分主要探讨以实时数据作为输入,同时配合使用ADI、MathWorks和Avnet提供的一些强大软件和系统开发工具,完成系统算法的验证。如果您已经读过第一和第二部分,就会了解此SDR系统如何从初始原型设计稳步发展到产品设计。

 

4.webp.jpg

 

04     带可调输出共模的多功能、精密单端转差分电路提升系统动态范围

本文再次阐述了多功能低功耗单端差分转换器电路的早期设计。这一次的转换器电路非常有用,功能更全面。作者解决了如何在 需要更大输出动态范围的应用中使用此电路的问题,这些应用包 括温度和压力传感器输出的信号调理等。

5.webp.jpg

 

 

05    快速通往量产的四个步骤:利用基于模型的设计开发软件定义无线电

        第四部分—利用Zynq SDR套件和Simulink代码生成工作流程快速完成原型开发

本文是系统定义无线电设计系列文章的最后总结。作者将算法和硬件融合在一起,并取其无线电部分用于实际测试。从仿真到原型设计、到值得投入生产的设计,一路走来,终于到达旅程的最后一站,现在,我们将看到其实际使用效果。

6.webp.jpg

 

06    新型、完整、高分辨率、多功能、双极性DAC:易于使用的 通用解决方案

本文重点介绍精密双极性DAC在电机控制到工业自动化等众多应用中实现校准和控制功能所发挥的重要作用。通过分析多个系统框图,着重探讨本文涉及的DAC功能的设计考虑因素。

7.webp.jpg

結果