ADI_Amy

民用无人机解决方案新鲜出炉,大家可免费下载哦~

ADI_Amy 員工 在 2016-5-11 建立的討論區

ADI拥有一支致力于支持新兴无人系统市场的团队和业务部门。ADI的产品组合覆盖空中、地面和海上无人系统,从小型消费类产品到大型长航时系统。ADI产品组合专注于五个主要领域以支持无人系统业务:

0.jpg

 

除了以上产品之外,ADI公司丰富的产品组合支持包括控制站、数据采集等众多产品。

 

﹥ 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF

http://h.analog.com/CN-APM-UAV?ADICID=1605_CN_CN_IADTG_ADEF-AVMS_AVMS_AER_APM_UAV_SOME_EZCHINA_NONE_AL_MQL

 

 

主要挑战和系统设计考虑

随着市场的成熟以及无人系统承担更多的载人系统任务,必须考虑可靠性、责任和认证。目前,更高的复杂性、更大的有效载荷和更长的距离推动对成熟的系统设计过程的需求。

 

如果需要政府认证,则无人机制造商将会关注DO-178B/C和DO-254等标准。类似考虑因素(ISO 26262)可能发展到涵盖地面无人系统。

 

ADI在各种行业中的功能安全要求方面具有丰富的经验。目前,航空航天部门正在进行航空认证支持。

 

为何选择ADI

ADI拥有一支致力于支持全球广阔市场中无人系统开发和生产的团队。我们不断扩大ADI产品的适用性以支持快速发展的市场。我们在ADI用于构建和支持客户的航空电子和无人系统市场方面

拥有专业技术。

 

民用无人机信号链

 

1.jpg

 

设计资源推荐

 

参考设计和演示板

  • 用于24 GHz FMC雷达的ADF5901、ADF5904和ADF4159芯片组评

估板 www.analog.com/cn/eval-radar-mmic

  • ADAR7251评估板www.analog.com/cn/eval-adar7251
  • AD-FMCOMMS5-EBZ:它是一款用于高度集成式RF AgileTransceiver™ AD9361的FMC板,展示了如何设计平台并显示如何连接和同步(在RF端)适合SIMO/MISO/SU-MIMO/MU-MIMO应用的多个AD9361。对于许多宽带无线接入(BWA)系统,多输入—多输出(SIMO/MISO/SU-MIMO/MU-MIMO)工作和射频波束成形技术经验证可使吞吐速率和有效频谱利用率达到最大wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcomms5-ebz

 

技术文章/应用笔记

  

 

 

欲了解有关ADI民用无人机应用和产品的更多信息,请访问:www.analog.com/en/landing-pages/001/adef-pavillion/unmanned-systems-solution.html

結果