已回答假定已回答

Sigma-Delta芯片AD7763测脉冲直流电压,(间隔测量),需要留时间给滤波器吗?没用过这类ADC,要注意什么?(注:不测试时是0输入)

lai832 在 2016-5-18 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-5-26提供

测试是这样的:输入信号是:周期间隔性的:如:50uS:0V(强制为0,且无法保持为前一信号等)---------->50uS有效信号--------->50uS:0V(同开始)..............

第一次用Sigma-Delta芯片,看到内部有滤波等功能     需要用到前面输入信号的特征,

问题:

1.是不是说,当输入有效信号瞬间的值是有问题的?    也就是说50uS有效信号中的前几uS(假设值)要用于等待滤波特征建立?

2.这种情况可以用Sigma-Delta芯片吗?如果可以,要注意什么?

@

AD7763手册还没完全看完,以及一些Sigma-Delta的资料也在了解中...

結果