已回答假定已回答

ADE7880单独测A相或者C相电压时BVRMS寄存器也会有A相或C相的电压数据

黄先生 在 2016-5-18 詢問的問題
最後回覆由黄先生於2016-5-31提供

各位专家:我采用三相四线星型接法,带三个电压互感器的检测电路接ADE7880,现在出现这样的问题:

1、单独给ADE7880A相或者C相电压通道加电压时BVRMS寄存器也会有A相或C相的电压数据,并且A或C相的电压过零事件也会引发B相的过零事件。

2、单独给B相通道加电压时,则正常,即AVRMSCVRMS不会出现B相电压数据,B相的过零事件不会出现在A、C相。

3、如果同时给A相通道和B相通道加同一相电压时BVRMS寄存器的值就是A相电压和B相电压之和。

4、同样加220V电压,AVRMSCAVRMS的值大概205万,而BVRMS的值只有55万。

这是为什么,ACCMODE我设置的是0x80,是寄存器设置问题,还是硬件设计问题,或者其他。寄存器设置我是按手册上面的步骤来设置的,看不出哪里的问题,求教。

結果