已回答假定已回答

AD620与AD8403一起使用的问题

朱兴俊 在 2016-5-19 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2016-6-17提供

        AD620放大带有2v偏置的交流小信号(几十mv,频率在100hz左右),单片机STM32控制可编程电阻器AD8403调节AD620的放大倍数,AD620输出前和输出后的rc滤波器去除交流小信号的2v直流偏置,具体电路如下图,

电路设计出来遇到的问题:1、AD620的增益跟调节预期相差很大;

                                          2、AD620所能放大的信号频率只有400HZ不到,跟手册上所说的带宽严重不符;

                                          3、当IN+无输入时,out端有1v的直流电压输出,即使IN+和IN-短接接到地还是有1V的电压输出。

        目前我测出的结果是去掉AD8403改为一般滑动电阻器就没有1v输出和增益不对的情况,但带宽的问题还是没有找出问题所在,请问我这个电路存在哪些问题,如何改进?

AD8403.png

AD620电路图.png

結果