已回答假定已回答

关于AD9629内部偏置电压和VCM的问题

yy543897412 在 2016-5-20 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2016-5-23提供

我使用的是AD9629_65,电路图如下,CSB,SCLK,PDWN,通过FPGA配置为1,1,0,选择内部偏置。

现在不接输入和时钟,(之前接上时钟和输入,问题也一样。)VCM也悬空。用电压表测量VREF引脚电压是0.78V,理论值应该是精确的1.0V偏置,而VCM引脚电压是1.22V,输入引脚电压也有0.4V。RBIAS引脚电压0.57V的样子。

 

QQ截图20160426220819.png

这是用电压表测的数据,但是用示波器看,VREF和VCM引脚的信号是如下图所示,microMsg.1463627850600.jpg

microMsg.1463627938781.jpg

请问这是什么原因导致的,这是第二片AD了,之前换过一片,问题还是一样的。芯片原厂买的,应该没问题。

 

然后换成外部偏置,就是SENSE引脚接高电平,测量VREF引脚0.97V,VCM1.53V,输入端0.8V,并且VREF电压会随着输入端电压变化。

結果