已回答假定已回答

ADA2200器件问题

hanhan0519 在 2016-5-19 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-5-30提供

你好,最近在使用ADA2200,遇到了一些问题,希望能得到公司技术支持。问题如下:

1、我主要用于LVDT,ADA2200供电3.3V,输入2路交流信号,信号频率13KHz。2路交流信号中:其中一路幅度相位不变,幅度为2.75VPP,由于ADA2200为单电源功能,交流信号中加了直流偏置为1.65V;另外一路交流信号,初始相位与第一路相差180度,幅度为0.5VPP,该信号的幅度与相位会随着位移传感器的移动而改变,改变路径是:由相差180度相位幅度0.5VPP,变为一条直线,再变成与第一路相位同相,幅度变为0.5VPP。我将该2路信号分别输入到6和7脚。本想他们通过相减,然后整流,通过电压来知道位移变化,可以输出端2路差分信号为一端电压为0,一端为3V,改变输入信号,输出无变化。对于输出差分信号,单路管脚能否通过示波器观察波形。

2、对于输入的13KHZ ,ADA2200输入信号频率有无要求,Fsi、FSO  RCLK信号配置有无特殊要求。

3、第8脚共模输出管脚,可配置4种模式,该脚有什么作用,通常对于输入差分,输出差分如何连接。

4、另外我的CLKIN 是通过AD7192产生的,但是输出的波形不是所谓的正弦波感觉有点失真。(AD7192信号采用内部4.92M,然后通过一个50欧姆的电阻连接到ADA2200的CLKIN管脚的)。

5、另外ADA2200输入是正弦信号,输出是直流嘛?

6、要是用AD698的话,供电采用单电源5V可以嘛?如果要是采用5V,出来的激励信号正弦波幅值有多大,谢谢。

結果