已回答假定已回答

HMC478频率特性较差。。。

Andy_Api 在 2016-5-23 詢問的問題
最後回覆由Andy_Api於2016-5-27提供

关于HMC478的问题。最近在做一个300KHz~200MHz的信号的前级放大,偶遇这个片子,看数据感觉还不错就拿来试试,但是实际测试发现大概在20MHz以下就衰的很厉害,想知道问什么~

板子用的参数如下:输入输出电容是103,电感手头没有270nH,就用的220nH的,偏置电阻是18欧姆,供电5V,按照手册里的图进行了电源滤波。

求大神解救~

結果