已回答假定已回答

AD9361 模拟通道电路设计问题

plus2000 在 2016-5-24 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-6-13提供

由于输入和输出变压器的价格太高了,所以在TX RX通道准备采用 单端方式 的设计,目前有两个问题:

 

1. 按照 UG-570的图35的说明 在采用正向输入的方式下 RXA_P脚通过一个电容耦合接入信号,但是RXA_N短旁边的文字标注为 "OPEN,SHORT,OTHER BAND/PATH"

那么对于这个RXA_N脚的处理,是否能够直接接地?同样如果采用TXA_P 作为单端输出,那么对于TXA_N这样不使用的脚 是不是直接接到1.3V就可以了?

 

2.在单端模式下,RXA_P 和 TXA_P的端口阻抗是多少,同样也是 50欧姆还是其它值?

結果