已回答假定已回答

AD7734 采样数据不稳定

黑马来了 在 2016-5-27 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-6-5提供

AD7734 采样数据不稳定

问题描述如下:

AD7734的AIN0、AIN1均接AD780基准源的+2.5V输出端,发现AD7734所采集的数据不稳定。

AIN0、AIN1采样获得的电压值波动大,峰峰值在18mV左右。(理论下峰峰值应该在0.1525mV左右)

例如:当AIN0测得电压在+2.4942V时、AIN1却测得电压为+2.4757V;当AIN0测得电压在+2.4757V时、AIN1却测得电压为+2.4942V,两通道值相差18.5mV左右。如图中所示:

201505241947-1.png

问题:对于同一个稳定的基准源电压,AD7734的相邻两模拟通道所得到的电压值为什么偏差这么大?

 

PS:

AD7734配置如下:

只启用AIN0、AIN1两通道,循环采样模式,转换时间395us,16位分辨率。

AD780的+2.5V电压值稳定+2.4991V。

AD7734的AVdd为+5V,电压峰峰值波动在4mV以内。

接线方法完全按照芯手册中提供的方法。

結果