已回答假定已回答

滤波器频率响应问题

FlyingFox 在 2016-6-1 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-6-15提供

我在滤波器设计中遇到了一个问题,设计了一个四阶的巴特沃斯带通滤波器,使用的是ADA4091-2。设计的滤波器带宽没有问题,且用在带宽内的单频正弦信号进行测试时,输出的信号也是正确的,几乎没有变化。但问题出现在,当我是送入一个脉冲信号时,该脉冲信号通过滤波器后,信号的峰值就出现了变化。

  附件中SCH为原理图,前面是放大电路,后面是四阶高通滤波器、四阶低通滤波器。

  original图为送入的脉冲信号,有NI的DA卡输出。fft图为它的频率上的分析,下面的标尺就是实际的频率值。

      1、10u隔直放大输出图:为原理图AD_IN处的前级放大处的隔直电容为10u电容时,OP_OUT处的输出波形;

            22u隔直放大输出图:为原理图AD_IN处的前级放大处的隔直电容为22u电容时,OP_OUT处的输出波形;

            比较看,隔直电容大一些,放大后的输出信号与原始信号更一致。

      2、高通第二级输出图:为信号通过高通滤波器部分的信号,在原理图中HF_OUT处的信号

           看到,该信号相比于原始信号,已经发生了明显畸变,峰值幅度发生了明显的变化。

      为什么脉冲信号通过高通滤波器之后,信号会发生这么大的变化?

結果