已回答假定已回答

关于AD9142A的配套模拟器以及选型问题

abc2005211 在 2016-6-1 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-6-4提供

由于需要使用AD9142A来完成QDUC 以及DAC转换,生成模拟I/Q信号,推荐的配套模拟调制器为ADL5370,但是我们RF载波频率为 60M左右,所以 ADL5370不适合,看了一下只有ADL5385 可以满足要求。

 

另外,其中AD9957 是一款集成芯片,不要外部配置 模拟调制器即可,但是DAC 是14bit的。

 

请问一下 对于我们 应用来说 考虑到各种杂散抑制、噪声抑制、系统复杂度等,使用第一个 AD9142A+ADL5385 还是AD9957 好呢?

 

谢谢。

結果