已回答假定已回答

关于AD9779调制模式及数据接口的问题!!

wangxb 在 2016-6-3 詢問的問題
最後回覆由Patrick-Xuan於2016-6-7提供

情况描述:板子上AD9779使用外部参考时钟500MHZ,内部设置为8倍插值,插值滤波器配置为fdac/8,数据接口设置为dual模式,关闭Q路转换。AD9779的DAC_CLK输出62.5MHZ时钟,并且在数据接口没有数据输入时,AD9779的输出接口I输出62.5MHZ正玄波,根据手册应该是正确的。

我的目的是要产生70MHZ的中频信号,那么我在数据接口P1D上输入7.5MHZ的数字信号(正玄波信号),数据时钟62.5MHZ,我的理解是内不会在输出偏移62.5MHZ基础上加7.5MHZ,但是这样做后没有输出正确的波形。

 

问题:

1、Q路可以关闭吗?不关闭应当怎么操作?I/Q两路数据是什么关系?

2、配置的模式是否正确?

結果