已回答假定已回答

关于DDS线性调频时加相位调制出现杂散的问题

iceeave 在 2016-6-5 詢問的問題
最後回覆由iceeave於2016-7-3提供

用了AD9910和AD9914两款芯片,有一样的现象。具体操作如下:

1.设置到线性调频模式,带宽4M,起始为98~102M,自动清零数字累加器和自动清零相位累加器寄存器位使能。

2.线性调频脉冲宽度为3US,脉冲周期为10US。在脉冲上升沿触发线性调频,即产生一个IOUPDATE脉冲,每次线性调频完成后信号不驻留。调频脉冲和DDS的参考是以同一个晶振作为参考的。

在上面的设置下,频谱是很干净的,频谱间隔是脉冲的周期即100K,用示波器观察脉冲和线性调频信号,以脉冲作为触发源,可以看到两个信号同参,信号稳定,因为DDS设置了自动相位累加器清零,所以每一帧的初始相位是相同的。时域仿真图和频谱如下:

lfm.png

IMG_20160526_170202.jpg

 

在第二步操作中,上升沿进行IOUPDATE,下降沿多一个操作,就是写相位偏移寄存器,相位偏移寄存器是16位的,即360对应65536,90度即为16384。在每一个下降沿写入,上升沿通过IOUPDATE来更新。写法如下:第一个脉冲写16384,第二个写32768,第三个为49152,第四个为0,即进行周期性相位累加。这样的操作会导致频谱整体偏移,偏移量为1/4脉冲频率,即25K,因为每次步进的相位是90度,即360度的1/4。这样的频谱会多出一根杂散信号,如果延迟匹配寄存器位不设置为1,就会有两根,杂散而且是有规律的,想请问一下这种现像是不是正常现像,可否解决,用MATLAB仿真的时候看不到这根杂散信号。

IMG_20160526_170423.jpgIMG_20160526_151150.jpg

結果