lelele

aduc834下载程序问题

lelele 在 2016-6-7 建立的討論區
最後回覆由lelele於2016-6-15提供

我最近在用aduc834进行设计,通过串口进行串行下载程序时遇到了问题。

晶体为32,768khz,EA上拉,不论psen状态如何(下拉或者悬空),power on 或者reset之后,pc都会收到aduc834发来的版本号"adi 834  v23..."等等,并且wsd可以连接,可以下载程序,但是看起来程序都无法运行,因为io port没有动作,如果在configuration中勾选Verify code downloaded,wsd会产生error  code 6。电源pin 有1uf和0.1uf电容。

 

请问是什么原因造成的,如何解决?

結果