已回答假定已回答

AD-FMCDAQ2-EBZ评估板的一个问题

Xu-Kevin 在 2016-6-7 詢問的問題
最後回覆由yangjiaxiang於2016-8-18提供

你好。我在测试AD-FMCDAQ2-EBZ评估板的时候遇到一个问题。我是按着官网上 https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/ad-fmcdaq2-ebz/quickstart/microblaze 给的 AD-FMCDAQ2-EBZ Microblaze Quick Start Guide 一步一步来的,使用的FPGA载板是KC705,在linux操作系统中使用Xilinx XMD command console,将配置文件下载到板子上,如下图所示,显示下载成功,和user-guide里给出的界面是一样的。

IMG_20160606_204237.jpg

配置完之后,KC705上的LCD显示了IP地址,如下图所示,在此之前,我还将AD-FMCDAQ2-EBZ评估板OUT_A,IN_A       OUT_B,IN_B提前连接好

IMG_20160606_204529.jpg

在linux上利用IIO Oscilloscope软件,通过这个ip进行连接,如下图所示

IMG_20160606_204756.jpg

能够连接成功,但是读取到的器件只有ad9523和ad9144,并不能读取出ad9680.然后我在这个软件中读取AD-FMCDAQ2-EBZ的配置文件

IMG_20160606_204407_看图王.jpg

同样也是提示了ad9680的问题。

 

我的问题是,我的这块AD-FMCDAQ2-EBZ评估板会不会有问题,还是我在这个过程中操作有问题?请予以解答,非常感谢!

結果