已回答假定已回答

AD698偏置电压

haiyun 在 2016-6-11 詢問的問題
最後回覆由hanhan0519於2016-6-17提供

你好!我按照AD698 spec中的figure 7的接法做了一个698的demo板,在调试过程中发现,当传感器位于0位的时候,698输出为5V,我的R2是21K。我想通过R4来调节偏置电压,将输出拉倒0V。 经过计算,R4大约等于2.6K左右,我尝试焊上R4,结果AD698的输出没有任何变化,仍旧为5V。

偶尔,我发现焊上R4,AD698的输出有变化,可以到0V,但是重新上电后,发现偏置失效了,AD698输出又回到了5V,且再也不受R4的控制了

希望技术支持专家团队,能尽快协助我分析问题。谢谢!

結果