ADI_Amy

如何在IoT领域实现变革,ADI正在这样做

ADI_Amy 員工 在 2016-6-12 建立的討論區
最後回覆由ADI_Amy於2016-6-22提供

“对于IoT,不同的厂商有不同的理解。而我们的优势是从传感器到数据解读、算法、数据处理、再到云端分析,能提供全套的系统方案给用户,这是独一无二的。这正是我们公司50年来积累的重要优势。”——Vincent Roche,ADI公司总裁兼首席执行官

1.JPG

 

“物联网的核心在于如何深入了解云端中的分析系统。事实上,我们有能力测量和解析,从而恰当地定位。”——Martin Cotter, ADI卫生保健、消费者和物联网部门副总裁

2.JPG

 

“现在可以清楚看到,这种物联网趋势其实就是,彻底颠覆我们行业的趋势。”——Mark Martin,ADI工业自动化、能源和传感器业务副总裁

3.JPG

 

“你可以了解我们在传感器数据处理方面的技术以及连接能力,这些充分彰显了ADI在此领域的实力。”——Denis Doyle,ADI爱尔兰制造厂副总裁

4.JPG

 

Martin CotterADI可确定检测、测量和解析我们日常应用中的信号的方式,然后将其转换为代码进行分析。我们在此领域拥有50年的丰富经验,测量和解析能力堪称世界领先,并且,我们将这路经验应用于工业和医疗保健业务。

5.JPG

 

我们正在探究如何采用特定策略,将这些业务在物联网中转换成更高的价值,我们专注于最熟悉最擅长的应用和领域,主要是工业、医疗保健和其他与汽车相关的领域。

6.JPG

 

在智能能源领域,我们非常强大,至于智能机器,之后你将看到,我们已经提升了自有晶圆厂的实力。我们已涉足智能城市、智能农业和智能健康领域。

 

7.JPG

 

医疗保健行业的医疗疾病管理方式已经发生了显著变化,凭借我们的生命体征监测能力,我们在医疗保健领域大步前进,我们将继续把这些应用中的巨大价值转移至各种具有最高价值的应用,我们在这些领域的未来确实已经发生了变革。

 

8.JPG

 

Mark Martin:在整个物联网领域,我们希望专注于需要制度重大决策的终端应用,这些决策将基于可靠的传感器,以及能够提供宝贵数据的信号处理系统。你知道它们值得信赖,将这些整合至云端后。你就会知道,无论客户是谁,无论其身处城市还是制造工厂,他们都知道这些数据是合理的,他们对此进行分析后,就能制定决策。

 

9.JPG

 

在大量案例中进行实践。 我们能够利用公共平台,然后针对终端应用进行微调,这不仅有助于工业,而且还对整个医疗保健市场大有帮助。

 

10.JPG

 

我们提供的是超低功耗平台,从传感器到处理器,再到收发器,无所不含。我们拥有多种公共超低功耗平台,能够在医疗保健和工业领域产生真正的高价值,所以,我们在这些新兴市场寻求机遇时,这点至关重要。

 

Martin Cotter:我们的技术正在产生巨大的影响力,我们能够影响社会,并且传播知识和见解,这表明,在ADI,此次变革对公司来说是一个激动人心的关键时刻。在这里。我们的芯片价值正延伸至全新的系统分析水平,在所有此类行业中发挥巨大的影响力。

 

11.JPG

 

Mark Martin:关于机器健康项目的研究我们已进行了一段时间,大约一年前,我、Dennis Doyle和Lisa Limerick共同发起了一个项目,在这个项目中,运用了我们的机器健康平台,其中包括惯性式测振传感器、收发器无线电和协议栈。

 

12.JPG

 

我们一直在与客户互动,并且意识到,通过我们的Limerick晶圆厂,我们在ADI内部就能身众多优秀客户寻求帮助。

 

Denis Doyle:我们在这里和威林顿拥有制造设施,但是它们非常复杂,有超过300件设备。三、四十家不同的供应商,不同类型的工具。

 

13.JPG

 

我们想对物联网领域做很多尝试,从工业方面来看,我们试图将所有这些综合在一起进行测量,以在设备维护方面获得更高的可预测性,并获得更长的运行时间。

 

 

ADI工程监理ChrisByiron:这个项目的目的在于,使用传感器和传感器数据提高订购工厂的可预测性。

 

14.JPG

 

制造工程师Adrian McKieran:它会从所有工具和晶圆厂提取数据流,从位于无尘室、子晶圆厂和中间区域的无线和有线传感器中进行提取,它还会从其房屋、SUPO和化学吕分配系统等设施系统中提取数据。

 

15.JPG

 

开始时该项目只是我们两个医疗保健项目的一部分,然后延伸并增强为能够从其他来源提取信息,也就是说延伸成一个报告数据库,该数据库能够超越其自身创建数据分析平台,以提取数据,并进行分析,以使人们能够非常轻松地进行使用。最终我们为用户生成图形内容,因而用户能够非常轻松看出问题在哪里。

 

 

16.JPG

 

应用程序组主管Mike O’sullivan:我们正在设计的作品的制造和导出目前仅限于内部。我们想要做的事情是,你可以在家里收到通知,以及其他一些严重问题,我们可以制定相应的计划。

 

17.JPG

 

ChrisByiron:无需身处Limerick晶圆厂内即可知晓,我们有电子邮件警告。我们还有而面警告,所以基本上这是一个能够在后台,有效工作的系统它就像一系列类似人的振动传感器。

 

18.JPG

 

系统应用工程师Albert O’grady:我们在构建从传感器到云解决方案的整个生态系统,此项举措有助于我们尝试各种产器和技术,能够让我们了解此新兴市场的客户要求。

 

19.JPG

 

所以我们能够在机器健康监测解决方案中的相应生态系统上尝试我们的振动传感器,无线技术和有线连接。

 

20.JPG

 

Denis Doyle:我们一路走来,不断了解客户需求,客户寻求的是一整套解决方案,而不是解决方案的一部分。业务部门对此非常支持,同时他们也学到了很多。

 

21.JPG

 

我们有一个实际的问题需要解决,从我们的角度来说,这不是一项实验,这是使我们的设施保持以最高效率运行所需的东西,这样才能在未来在此业务领域提供以客户为中心的服务。

 

22.JPG

 

Mark Martin:机器帮助的重点是监测较为昂贵的设备,真正的机遇存在于已建好的设施中,这些设施中有已经使用了十年、十五年甚至二十年的设备,所以如何延长这些设备的使用寿命呢?如何才能尽早收到一件设备即将发生故障的预警信号呢?

 

23.JPG

 

一组分布式无线传感器节点,将这些节点连接至数据分析系统就是一种非常好的方式,我们认为,我们能够将同类解决方案带给众多工业客户。

 

24.JPG

 

同一类型的状态监测也可运用至所有类型的智能城市应用,监测桥梁、监测所有类型的城市基础设施。

 

 

25.JPG

 

Martin Cotter:多年来,我们在芯片层面已大获成功,为了提长价值和扩展至完整的物联网服务,我们需要在芯片层面的基础上不断强化,其中包括算法、软件、节点安全。当然,值得信赖的安全传感器数据必须能够以非常安全的方式传输至云端,以安全的方式在云端进行分析。

 

26.JPG

 

我们对算法进行了大量的投入,我们的合作伙伴为提升软件和信息的传输效率不断投资,它们将在节点和云端分析系统中发挥重要作用。这就是ADI为了从芯片层面延伸至最终的完整解决方案服务所做的努力。

 

Mark Martin:我们倡导的最高价值主张之一就在于,确实提供值得信赖的传感器数据并进行组合,无需分析这些数据的算法即可实现,这两大特点相结合,便能真正提供实实在在的价值。

 

27.JPG

 

Martin Cotter:这使得ADI能够抢先一步,引领变革,在客户看到其可能性之前,在竞争对手可以做到之前,我们早已成竹在胸。在过去九个月到一年的时间里,我们取得了长足进步,我们积累了提供ADI移动性云服务所需的所有能力,完成这些并非凭借一已之力,还有许许多多合作伙伴参与其中,分析合作伙伴以及连接合作伙伴。

 

28.JPG

 

我们的CEO Vincent前不久刚刚出席了LiveWorx大会,面向2000名物联网专家发布了ADI物联网品牌。所以,这是个激动人心的时刻,因为工业、医疗保健领域的未来将焕然一新,而我们已经启程,大步向前,在这一变革潮流中尽显ADI的风采。

 

29.JPG

結果