已回答假定已回答

芯片选型

jungfraujoch 在 2016-6-13 詢問的問題
最後回覆由adi_susan於2016-6-17提供

详细描述一下我的需求吧:我想用A激光设备同步带动B设备,那么需要A设备产生一个触发信号来“同步”驱动B设备,实际情况是A设备产生一个瞬时信号,周期约为80MHz,幅值100mV,高电平持续时间约为2ns。(有点类似PWM波,但是上升沿的到来时刻不定,所以不是标准的占空比情况)但是B设备实际只能接受负电压信号,因此需要做一个逻辑意义上的“非”门,即将源信号的幅值变成-100mV即可,其它参数保持不变,响应当然越快越好,尽量做到“实时”。因为B设备能识别-100~-800mV,所以这个负脉冲不一定限定为-100mV。基本情况就是这样。请问AD有能够实现该功能的芯片吗?

a75acfc8bbe1de090012b8890a7a0305.png

結果