已回答假定已回答

将AD603SPICE模型导入ADS按手册测试电路仿真不放大为什么?

gzw110 在 2016-6-15 詢問的問題
最後回覆由gzw110於2016-11-7提供

将AD603的SPICE模型导入至ADS中,然后按照AD603手册中的两个测试电路(一个用来测试3阶交调,另一个用来测试1dB压缩点),其中信号的输入端和输出端用S参数仿真中的50Ω终端电阻代替,增益控制的2个端口接了一个直流电压源,对电压源从-2V~2V进行扫描,扫描结果是S参数始终为负dB,即放大器不放大,试问原因?具体如下图所示。

附件

結果