已回答假定已回答

AD698高低温输出漂移问题

JuleMar 在 2016-6-22 詢問的問題
最後回覆由Rocky2016於2016-7-5提供

怎么没人回答我的问题啊?求大神破解

————————————————————————————————

尊敬的工程师先生们,我在使用AD698进行LVDT测量时,AD698的输出漂移非常大。电路采用四线制LVDT,±15V(DC/DC的实际输出为±13V左右)供电,R4未接,采用R3提供正偏置电压。

随后,对AD698电路部分进行了高低温性能测试,发现AD698的R3(按datasheet中的标注,下同)两端的电压随着温度的变化而变化(AD698第22脚的电压随着温度变化),测试相关数据见表1.

                                                                                 表1

说明:V-为供电负端,Vexc为AD698交流输出,Vsec为LVDT次级输出,电路将Vexc的一半作为比例(A/B)的分母,即AD698的实际比例输入为P=A/(0.5×B);,

按照VO=A/B×500uA×R2得出VO1(为负值);

根据手册Vos=1.2×R2×(1/(R3+2))得到Voffset ;

Vextern=Vo+Vos,为表中的理论输出

表中的实际输出为万用表在AD698的OUT脚(20脚)测得电压。

很明显,理论输出不等于实际输出,并且AD698在所测温度区间内漂移不小。

 

另外一个实验,不接入LVDT,将AD698的Vsec短接在一起,即A/(0.5×B)=0,测得AD698的输出为表2所示;

测得的输出,并不等于计算得到的Vos,并且明显看到AD698的22脚偏置在温度区间内发生较大的变化。

 

请问一下,以下两个现象的原因呢

1)温度一定时,AD698在LVDT固定的位置测量时,激励电压Vexc的幅值一直在不断变化,每次测的结果都不一样,         尽管初级和次级的比例值可能相差不大。

2)AD698的偏置电压为什么在不同的温度下,测得值不一样,而且相差挺大

結果