已回答假定已回答

AD9914跳频时间

liwenguang 在 2016-6-24 詢問的問題
最後回覆由liwenguang於2016-8-4提供

您好,AD9914在3.5Ghz的时钟频率下测试其跳频时间,测试IO_update和PS0引脚的跳频时间都在100ns左右,请问正常吗?在2560MHz时钟时速度变为150ns左右。

另外:对数据手册的DATA LATENCY (PIPELINE DELAY)指标不太理解,是说经过IO_update和PS0引脚变化后数据到最终输出需要如下这些时钟周期吗?这个数据延时指标是否也会限制最快跳频速度。有办法消除这些数据延时带来的影响,谢谢!

結果