已回答假定已回答

AD7903输出0x8000

xxd 在 2016-6-25 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-6-27提供

我用ad7903内部的两个adc同时采集四路信号(IN1+,IN1-;IN2+,IN2-)。连接方式为数据手册中四线式接口且无繁忙指示的连接方式。驱动放大器选用的是ADA4949-1REFADR435输出的5VVDD2.5VVIO5V(数字主为pic18f6620单片机)ADA4949-1的输出也即ad7903的输入均为2.5V±Vac(输入共模电平为2.5V),Vac峰峰值为2V。每次转换结束后第一个adc读出的数总为0x8000,第二个adc读数为0x0000转换完后如果不读第一个只读第二个adc,读数也为0x8000。我调了好几天始终调不通,希望能有人帮忙解决一下。

結果