已回答假定已回答

ADL5304对数放大器输出线性与误差较大,附件里是测试数据和一些需求,第一次用对数放大器,请指教,输出和手册上差距太大,用吉时利6430作信号源和uv表测量

scimes 在 2016-6-28 詢問的問題

全部采用3.162fA对数截距进行测量,5V单电源供电。

测试了不同量程,不同的步进输入信号来对对数放大器的性能,精度进行测试,测量数据已在EXCEL中进行了处理,结果显示每一次测量数据产生的误差大都都达不到Rolls-Royce手册中精度要求,测量数据已经在EXCEL中进行了处理测量误差在excel表中已经算出。

疑点:

1)计算方式:

VY=0.2,Iz=3.162fA

这种计算方式是否合理,还是采用

 

按道理两种应该是一样的,这个有区别没有?

2.法则一致性

关于输入范围和法则一致性,不太懂,如果按照我的需求,我该怎么从理论计算精度是否满足我的需求?

比如根据这个能否从理论上进行计算。

3.如果截距可以调试,那么我能否根据我的量程要求进行配置从而提高输出精度?

4.对数输出有没有好的校准方式,能够保持长期的稳定性。

  1. 4.

結果