已回答假定已回答

输入信号为AC和AC+DC,真有效值芯片选型

ZengADI 在 2016-6-30 詢問的問題
最後回覆由ZengADI於2016-7-7提供

大家好!

        我想请教一个事情,关于真有效值芯片(RMS-TO-DC)的选型的。

 

         我的输入信号有两种,第1种是正负幅值的矩形波,频率4~25kHz;第2种是DC信号0.5~3V叠加4~25kHz的小幅值AC。我细看了3款芯片的Datasheet,分别是AD637、AD536A和AD8436。

 

        问一下大家:

        (1)在使用相同的CAVG的情况下,输入相同的信号(AC和AC+DC),AD637JRZ和AD536AJHZ,在精度、快速性、稳定性等方面比较,哪个更好一些?能不能相互替代?

 

        AD637的Datasheet图例中的对数坐标似乎没AD536A的做得好,AD536A的对数横坐标可以从1kHz、2kHz一直数到10kHz。

        

        (2)AD8436的Datasheet说,AD8436是对AC信号进行RMS运算的,那么能不能用在AC+DC的应用场合呢?ADI关于AD8436的测试报告我也看了一下,没有明确说不行,但对低频信号似乎会失真。

 

         那到底行不行呢?应用场合为DC值为0.5~3V叠加小幅值AC。当然,我会对AD8436的输入进行衰减,避免超限。关注AD8436是因为它相对便宜。

 

        谢谢大家!

結果