已回答假定已回答

AD9915

姜尧山 在 2016-7-1 詢問的問題
最後回覆由姜尧山於2016-7-11提供

        我想用AD9915做一个跳频源,频率从400MHz-600MHz,跳频时间2us,步进1MHz,共200点,相位噪声为125dBc/10KHz,谐杂波为小于60dB,输入时钟有两种:第一种为120MHz 160dBc/10KHz;第二种为:1920MHz/135dBc/10KHz(120MHz外部16倍频得来);

        请问工程师:

        1.上述两种时钟输入方式,选用哪种方式输出信号相位噪声最好?

        2.如果用FPGA控制,2us跳频时间是否足够?

        3.无论选用哪种时钟输入,输入时钟是否要加时钟芯片和巴伦,输出由差分转单端时,是否也需要加巴伦?

        4.如果输出时钟相位噪声提高到130dBc/10KHz,AD9915是否能满足要求?

        5.AD9914的相位噪声和AD9915相差多少?

请贵公司工程师帮忙解答,谢谢!

結果