已回答假定已回答

AD9286-500EBZ技术咨询

guoya 在 2016-7-2 詢問的問題
最後回覆由wangmigooo於2016-7-5提供

评估板AD9286-500EBZ技术咨询

 

 

您好:
    我是高校的一名研二学生。想购买ADI公司生产的AD9286评估板。我阅读的官网资料都是AD9286-500EBZ(负责模数转换)+HSC-ADC-EVALCZ(负责数据采集)配合使用完成评估。如下图:

 

       我们想实现的效果就是:模拟信号经AD9286-500EBZ后直接经并行口D0-D7这8个通道进行数字信号输出(LSB-MSB),可以任意选择一个通道口直接连到示波器上看码型或眼图。(不再进行数据采集),示波器上的接口是SMA的接口。
         我的困惑就是:不清楚AD9286-500EBZ(负责模数转换)和HSC-ADC-EVALCZ(负责数据采集)之间是怎样连接的?我们就是想把并行输出的每位数据单独引出来,转变成SMA的数据线接口,是否有相关技术能帮助实现从AD9286-500EBZ的数据输出口引出8个通道的,以便选择任意一位(MSB或LSB)连接到示波器上观看码型。(能进行相关订制引线和接头也行

 

        现在老师的要求就是:把我们的模拟信号差分信号输入到高采样率、多位ADC中,并能多位并行输出接到到示波器上看类似下面的码型图。

 


        很感谢您的帮助,期待您能提供宝贵意见和指导。打扰之处,多谢您的谅解!
                                                                                                                                                                                                       

結果