已回答假定已回答

HMC441LP3E没有理想增益

Liuccc 在 2016-7-4 詢問的問題
最後回覆由Liuccc於2016-7-18提供

您好,

我选择HMC441LP3E设计了一款放大器,遇到问题如下:

 

电路板在芯片的工作频率范围内没有得到标定的增益:在6-10GHz频率范围内有10dB左右的增益,在10GHz以上增益变小,12GHz处变成损耗。

 

电路第一版遇到该问题,认为是板材FR4的原因,其PCB如图1所示。

第二版采用Rogers4350板材,发现问题依旧,怀疑是输入输出信号的走线阻抗不匹配造成反射的原因,同时发现信号线周围接地的覆铜存在突变,如图2所示,图中黄色虚线圈出部分即覆铜的突变处。

第三版将板厚减小,降低信号线宽度,信号线周围接地的覆铜尽量连续一致,结果电路性能更差,6-12GHz几乎全部衰减,其PCB如图3所示。第三版板材选用FR4,一方面考虑成本和加工时间,另一方面第二版Rogers4350板材没有比第一版FR4有显著的性能改善。

 

主要针对第二版电路进行测试,图4分别为输入信号扫频结果和经过放大器后的输出扫频结果,现象如前所述,低频处有增益,高频处增益降低,甚至变成损耗。

该电路的输入输出端口S11/S22测量结果如图5所示,从回波损耗来看,两个端口性能都不是很好,但似乎无法解释为什么较低频率有增益,较高频率处信号变损耗。

 

这个问题困扰挺长时间了,想尽快解决,如果方便,希望和工程师邮件联系,我的邮箱1379856087@qq.com

 

7-5 更新:之前S11/S22参数测量的时候板子没有上电,重新测量结果如下,同时包括三个电路的S21曲线

結果