已回答假定已回答

AD9866模数混合时钟连接问题!

he19862028di 在 2016-7-4 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-7-6提供

尊敬的adi专家:

您好!

在AD9866数据手册中第24页,Figure 51,Example of a Half-Duplex Digital Interface with AD9866 Serving as the Slave 图片如下:

QQ图片20160704145806.png

咨询的问题1是:CLKOUT不需要与OSCIN连接吗?

           问题2是:AD_CLK与RXCLK、OSCIN连接在一起,一路时钟分为两路,需要使用什么器件将一路时钟分为两路?

           问题3是:可以只连接ADC_CLK到RXCLK,CLKOUT到OSCIN,而不连接RXCLK和OSCIN吗?

結果