已回答假定已回答

ADXL203输出阻抗

tianyuan 在 2016-7-4 詢問的問題
最後回覆由neilzhao於2016-7-6提供

使用ADXL203测量倾斜角,0°的时候输出应该是2.5V,90°的时候应该是3.5V,我实验测量的输出是2.5038V和3.509V,基本是对 的。但是由于我后续电路要接单片机的ADC进行采样,ADC的基准电压是2.5V,所以我把ADXL203的输出利用两个电阻分压,希望用ADC采集 ADXL203输出值的一半。但是当ADXL203接分压电阻之后,0°时的输出就不是2.5V了,变为2.459V,9.°的时候是3.4464V,也 不是3.5V。老师说可能是ADXL203的输出阻抗和分压电阻有什么关系,意思是分压电阻不能随便选。但是我查看了ADXL203的数据手册,没有看到 有输出电阻这个参数。不知道能否帮我解答一下。这是我的电路图。希望得到回复。

QQ截图20160704153106.png

結果