ADIForum

2016上半年,ADI系统解决方案大汇总

ADIForum 員工 在 2016-7-7 建立的討論區

不知不觉,2016年一半的时间已经过去,在过去的半年时间中,各位大侠都有哪些收获?ADI在2016年上半年推出的6个解决方案,你都收走了吗?今天版主将这6个解决方案汇总起来,大侠,需要哪款请自取哦~统统免费哦

 

ADI可编程逻辑控制器 (PLC)解决方案

PLC系统由电源、CPU和多个模拟及数字I/O模块组成,可控制、执行和监控复杂的机器变量。PLC设计用于多输入和输出配置,具有扩展的温度范围、卓越的电噪声抑制性能、抗震性和抗冲击能力。

 

ADI整体解决方案

借助ADI公司的放大器、数据转换、信号处理和电源技术以及专业经验,可以实现高分辨率、低噪声的工业PLC系统。

1.JPG

 

 

基于NDIR和PID的ADI气体探测器解决方案和新产品

NDIR传感器基于吸收光谱学理论:特定气体吸收特定的红外波长,气体浓度与吸收的红外光量成正比。

NDIR检测器的优势是灵敏度高、 使用寿命长、维护工作量少并且安全可靠,主要缺点是成本高。NDIR气体检测器常用于检测甲烷和二氧化碳,应用行业有采矿、农业、 石油和化工等。

 

PID传感器主要由紫外光和电离室构成。紫外光激发气体分子,产生电子和离子,从而获得与电离室中气体浓度相关的电流。

PID气体检测器的优势是灵敏度高、响应快速、精度高并且安全可靠,但其成本也很高,而且PID检测器的选择性不好。因此,PID气体检测器一般 用于检测化学、油气和航空等行业中的挥发性有机化合物(VOC),如芳烃、酮类和醛类。

 

ADI解决方案

NDIR系统框图

包括NDIR传感器、带通滤波器、微控制器(集成ADC)、电源管理和通信接口。

2.JPG

 

PID系统框图

包括PID传感器、跨导放大器、低通滤波器、微控制器(集成ADC)、电源管理和通信接口。

3.JPG

 

 

民用雷达解决方案

雷达广泛用于民用应用,从执法部门实施的汽车系统和速度监控到空中交通管制、天气和海上监控。雷达发射无线电波,然后通过其路径中的物体反射。雷达接收机处理这些反射波以确定物体的范围、角度或速度。例如,海上雷达可测量船舶方位和距离以防碰撞并进行船舶导航。在港口或海湾处,船舶交通服务雷达系统用于监控和调节繁忙水域中的船舶运动。配合飞机应答机系统一起使用的类似民用空中交通管制雷达确定相似特性,以确保飞机之间保持安全距离并协调飞行路径。

 

雷达信号链

经典雷达信号链(超外差架构)

下面是采用超外差架构并具有双混频级的经典雷达信号链,从而首先减少IF数据,然后减少基带数据。

1.JPG

 

新一代雷达信号链(更高的IF采样)

更高的IF采样系统架构现在只需使用最新的器件组进行一种频率转换即切实可行,而超外差接收机则必须执行多种频率转换。单一频率转换降低了接收机复杂度和所需的转换级数,进而可减小尺寸、降低功耗,因而十分有利。对于新一代L和S波段雷达,可使用本节中建议的一系列器件实现RF采样系统或直接转换架构。

2.JPG

 

24 GHz频率调制连续波(FMCW)雷达

雷达最重要的特性是耐天气和光照条件的稳定性。ADI提供适用于24 GHz雷达系统的高性能芯片组,为汽车高级驾驶员辅助系统(ADAS)、无人飞行器(UAV)防撞保护和其它工业应用的理想解决方案。该集成式芯片组为雷达设计人员提供至少两倍的灵敏度提升,以及多达1.5倍的检测范围提升。与分立设计相比,ADI 24 GHzFMCW雷达芯片组功耗更低、空间更小。

3.JPG

 

 

ADI针对电子测试和测量的RF和微波解决方案

RF和微波IC广泛用于电子测试和测量仪器,比如频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器和通信测试仪。当无线通信在我们的生活中变得越来越普及,比如4G/5G和物联网,对于它们的测试基准的要求也在不断提高。在ADI针对电子测试和测量的RF和微波解决方案中,将重点讨论ADI产品如何融入相关信号链。

 

ADI解决方案中的相关信号链

频谱/信号分析仪

ADI提供针对信号分析和频率合成的各种解决方案,包括用来产生LO和测试信号的DDS解决方案和锁相环,以及低噪声放大器和增益模块、混频器、可变增益放大器和视频/RF放大器,组成完整的发送和接收信号链;另外还有高精度、高分辨率的14/16位高速ADC。对于低成本解决方案和内部电平校准,ADI提供宽带RF检波器和双通道RF功率检波器,可测量增益和相位。

1.JPG

 

信号合成

ADI提供针对频率合成的多种解决方案,包括全数字DDS解决方案、针对RF应用的锁相环、在基带/IF/RF频率下支持直接多载波信号频率合成的高速DAC,以及混频器、调制器、可变增益放大器和视频及RF放大器,组成完整的信号链。

2.JPG

 

 

 

 

民用无人机解决方案 

ADI拥有一支致力于支持新兴无人系统市场的团队和业务部门。ADI的产品组合覆盖空中、地面和海上无人系统,从小型消费类产品到大型长航时系统。ADI产品组合专注于五个主要领域以支持无人系统业务:

0.jpg

ADI民用无人机信号链

 

1.jpg

 

 

 

医疗X射线成像解决方案

医疗X射线成像检查的目的是识别病人身体中的异常情况或将病人归类为健康人群,同时最大程度地降低辐射影响。数字X射线(DR)和计算机断层扫描(CT)是最常用的X射线成像技术和应用。

 

ADI的DR整体解决方案

ADI提供大量的模拟数据采集系统(ADAS)、放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,使DR设备达到最佳图像质量,并降低功耗和成本。此外,ADI公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。

 

ADI的CT整体解决方案

ADI提供大量的模拟数据采集系统(ADAS)、放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,使CT设备达到最佳图像质量,并降低功耗和成本。此外,ADI公司还提供评估板、仿真工具和应用专业技术,为客户的设计和开发工作提供支持。

2.jpg

 

結果