已回答假定已回答

CCES2.3新手问题

zhongbx 在 2016-7-8 詢問的問題
最後回覆由zhongbx於2016-8-11提供

       我新入手一块ADSP-21467 EZLITE评估板,开发环境是CCES2.3。开发环境安装后在网站获取了90天的试用授权。

新建了一个名为“HELLO”的CrossCore Project,自动生成了一部分代码,我没有修改任何内容,直接Build,提示了两个错误:

Description    Resource Path Location Type cc3089: fatal error: Link failed (code:1)      HELLO             C/C++ Problem

Description    Resource Path Location Type make: *** [HELLO.dxe] Error 1     HELLO       C/C++ Problem


然后我尝试导入例子程序AD1939_Block_Based_Talkthru_192kHz。不修改任何代码直接build,仍然提示相同的错误:

Description    Resource Path Location Type cc3089: fatal error: Link failed code:1)      AD1939_Block_Based_Talkthru_192KHz    C/C++ Problem

Description    Resource Path Location Type make: *** [AD1939_Block_Based_Talkthru_192KHz.dxe] Error 1     AD1939_Block_Based_Talkthru_192KHz           C/C++ Problem

请教一下,这个如何解决?

結果