已回答假定已回答

AD9361射频输出谐波干扰严重,请问怎样降低谐波分量?

wangyuan 在 2016-7-8 詢問的問題
最後回覆由合佳兴_firo於2016-7-25提供

使用AD-FMCOMMS3和ZC706硬件平台,采用ADI公司提供的AD9361评估软件生成一个寄存器配置文件,然后编写verilog程序,按照配置文件的配置信息实现对AD9361的配置。现在的问题是Tx状态下,有很严重的谐波干扰问题。例如,FPGA端产生一个2MHz的单载波,本振频率2400MHz,在2402MHz处约-20dbm,2398MHz处约-45dbm,2394MHz处约-63dbm,如图所示。请问这个问题如何解决呢?

另外还有一个现象,如果tx通道我只使用一个2倍降采FIR,有很严重的本振泄露,约-25dbc,当我使用两个半边带滤波器而不使用fir时,本振可降至-50dbc,这又是什么原因呢?

附件

結果