ADI_Amy

医疗电子领域的大侠,这些参考设计你肯定需要

ADI_Amy 員工 在 2016-7-11 建立的討論區

ADI高性能的硬件平台配合完整软件解决方案,最切合您的设计及应用需求。由经验丰富的工程师组成的专家队伍更将协助您进行设计和研发。每项设计ADI都为您提供免费资源下载。

 

今天为大家汇总下“医疗保健”类的参考设计,希望对各位大侠的设计有所帮助。

 

1)基于ADAS1000系列的12导联ECG测量系统

http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-adas1000ecg.html

心电图(ECG)系统通过测量活组织表面电位来记录心脏在一段时间内的电性活动。它使用生物电位电极来拾取身体特定部位的心脏信号,两个电极间的差分电压或某一电极与多电极平均电压之间的差分电压可在测量后显示为ECG输出上的 。

 

本参考设计采用ADI公司最新推出的ADAS1000系列低功耗心电图(ECG)模拟前端,实现了12导联心电图(ECG)信号测量、呼吸测量、起搏信号检测、导联脱落检测等功能。

new_ecg_board

 

2)加速度传感器ADXL345典型应用

http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-adxl345.html

iMEMS半导体技术把微型机械结构与电子电路集成在同一颗芯片上。iMEMS加速度传感器就是利用这种技术,实现对单轴、双轴甚至三轴加速度进行测量并 产生模拟或数字输出的传感器。iMEMS加速度传感器可以用来测量加速度,或者检测倾斜、冲击、振动等运动状态,帮助实现工业、医疗、通信、消费电子和汽 车等领域中的多种应用。根据不同的应用,加速度传感器的测量范围从几g到几十g不等。数字输出的加速度传感器还会集成多种中断模式。这些特性可以为用户提 供更加方便灵活的解决方案。

new_ecg_board

本参考设计基于ADI公司的ADXL345,实现了加速度传感器的一系列典型应用,包括:计步器,闪信,硬盘跌落保护,人体跌倒保护,倾角测量,旋转检测,晃动检测,单击、双击检测以及其他智能检测功能和游戏控制功能,等等。

 

 

3)12导联心电信号测量系统

http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-ecg.html

心电图(ECG)信号测量系统通过测量活组织表面电位来记录心脏在一段时间内的电性活动。通过将生物电位电极放置于人体特定部位以检测心脏的信号,两个电极间的差分电压或某一电极与多电极平均电压之间的差分电压可在测量后显示为ECG输出上的一个通道。

 

传统的心电图机信号链中采用 AC 耦合以及硬件的高低通滤波,本设计采用 DC 耦合,用 8 个仪表放大器放大 8 个通道的信号, 8 通道信号通过 8 路复用器切换后进入 ADC, ADC 采样结果送入 DSP进行处理,滤波在 DSP 内用软件实现,处理后的信号通过 UART 或 USB 送到PC机进行显示。

ecg_board

本设计用于 12 导联直流耦合心电信号的测量,实现了导联脱落信号检测、起搏信号检测、50Hz/60Hz陷波器选择、高通滤波器截止频率选择等功能。

 

 

4)基于AD5933的复阻抗测量仪

http://www.analog.com/cn/design-center/landing-pages/002/reference-design/china/reference-design-ad5933.html

目前,复阻抗测量的一般方式是,对未知阻抗施加一定频率的激励信号,对其响应信号进行采样和数据分析,通常采用离散傅里叶变换(DFT),DFT结果在对应频率返回响应信号的模值和相位,再通过计算进而得到被测复阻抗的模值和相位信息。

 

复阻抗测试设备一般需要解决以下一些问题:

1. 测量的安全性,由于测试设备所处的系统环境多样、且不确定,所以需要考虑在测试设备与主机之间加入隔离器件。

2. 从灵活性角度来讲,由于目前阻抗分析的应用各不相同,所使用的激励信号的模值和频率,阻抗的测量范围都有特定的测试范围要求。

3. 考虑到被测阻抗网络可能较为复杂,不能简单用阻性模型分析,而需要对测量信号的模值和相位同时精确分析,所以对系统精度要求较高。

4. 如果需要便携式的应用,则低功耗和小体积的设计也是尤为重要的设计因素。

ADI推出的基于AD5933的复阻抗测量仪即可解决上述的问题。

AD5933

AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案:

  • 内部DDS产生激励电压信号
  • 用户可以调节激励频信号的率和幅度
  • 内部12位ADC对响应信号进行采样
  • 内部集成DSP在对应频点进行DFT

 

另外,ADI提供的复阻抗测量仪,为配合硬件系统测量和演示,提供了一个专门用于测量演示的阻抗分析软件,具有人性化的图形用户界面,以便用户准确而快捷地分析观察被测阻抗的变化。

結果