ADI_Amy

IC芯片未用引脚应该怎么办?专家告诉你

ADI_Amy 員工 在 2016-7-11 建立的討論區

“如果接地是模拟问题的最常见原因之一,下一个最重要的因素是什么?”

 

“未用IC引脚的误接。”

 

一个问题是数据手册缺少标准化引起的,甚至同一制造商的标准也不同。IC通常具有一个或多个引脚,在引脚排列图上标有"NC",这可能有两个含义(数据手册通常不会解释是哪一个):

  • 更常见的含义是IC芯片与该引脚间无连接。这种情况下最好接地,但大多数情况下,也可将在PCB该部分布设的另一条走线连接至引脚。
  • 也常常表示引脚承载在制造过程中用于校准或测试的内部连接,但正常使用期间不得连接至任何器件。如果引脚标记为"IC"(内部连接),几乎都是这种情况。连接此类引脚可能导致错误运行甚至破坏器件。

 

如果数据手册上未指示NC含义,此类引脚应保持断开—或者咨询制造商产品工程师进行澄清。

一般情况下,未用输入不应保持开路:

  • 数字电路通常将输入用于配置操作模式,并永久性连接至逻辑0或逻辑1。尽管此类输入从不更改逻辑状态,但并非不使用,必须根据设备运行需求进行连接。真实未用逻辑输入是逻辑状态不影响所需特定应用的输入—这些输入应连接至固定逻辑0或逻辑1电位,且不得保持浮空。如果未用逻辑输入具有内部上拉或下拉电阻/电流,则不需要连接至引脚,但如果引脚可能暴露于静电或RF场,最好通过分别从外部连接至VDD VSS来实施。

 

  • 未用模拟信号输入通常应连接至直流电位,但有时可能需要仅通过电容保持交流接地—RTFDS许多情况下,此直流电位可能是电源或地电压,但出于对问题“如何处理未使用的运算放大器”详细讨论的原因(http://www.analog.com/cn/education/education-library/raqs/raq_jbryant_unused_pin_issue70.html ),放大器输入通常需要不同处理。模拟开关和多路复用器与未用模拟信号的连接不能保持浮空,而应始终接地或连接至其他方便的电位。

640.webp.jpg

 

未用电压输出很少需要端接,通常可保持浮空,但一些放大器输出(其包括缓冲基准电压源的输出)可能在无容性或阻性(极偶然情况)负载的情况下振荡。此类振荡可能扰乱系统其他器件的运行,必须利用适当的电容或电阻来防止。

 

未用电流输出通常需要与电源或地电压的上拉(或下拉)连接,以防止电路其他器件的错误运行。根据基尔霍夫定律,电流实际上总会流向某处—而不会凭空消失!此上拉/下拉一般是短路,但有时需要是电阻,使得功耗发生于电阻内而不是IC芯片内。

 

以上建议的真实信息是,即使IC的特定引脚未用于应用中,仍需了解其功能、存在(或应该存在)的电位、可能(或 必须)流进/流出的电流、对静电或RF影响的灵敏度,以及是否需要任何种类的容性或阻性负载。

 

换句话说,正如我们常说的:"阅读浅显易懂的数据手册"—并按照其中的建议行事。

結果