已回答假定已回答

AD9361在FDD状态下,要通过control来实现TX和RX独立工作功能遇到了问题

lwj 在 2016-7-12 詢問的問題
最後回覆由FAE@合佳兴於2016-7-26提供

各位大神,小弟在调试AD9361的过程中遇到了这样的问题,麻烦哪位大神帮忙解答一下。

工作在FDD模式下,想通过Control pin来实现TX和RX独立工作,工作过程如下:

当AD9361进入FDD状态后,

(1)ENABLE脚始终为高(RX始终打开)。

(2)TXNRX拉高(TX打开),延迟几个ms,开始发送数据,当数据发送完毕后,延迟几个ms,TXNRX拉低(TX关闭)。然后等待下一贞数据到来重复上述动作。

发现数据传输过程中存在丢包现象,然而如果TXNRX一直为高的话(TX一直开启),数据传输就很正常。

在这个过程中,只要TXNRX拉低,RX接收到的信号就会有问题。大神们知道这是什么问题吗?

 

请大神帮忙解答下。这里先行谢过了。

結果