已回答假定已回答

我到现在还不知道启动AD5684这个芯片需要发送什么命令?

刘启帆 在 2016-7-12 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-7-13提供

     我最近购入了贵公司的一款DAC芯片AD5684,我的电路完全按照贵公司提供的《AD5684R Quick Start Guide》这篇技术文档设计的,然后利用STM32F106CBT6这款芯片的SPI模块发出如附件所示的波形送至AD5684,其中,黄色代表的是时钟信号,蓝色代表的是我向输入以为寄存器发的数据  0001 XXX1 1000000000000000  ,粉红色的代表向SYNC引脚输出的信号。按照贵公司的这篇技术文档,那么我的DAC_A通道输出的应该是1.25V,但是我却无法在芯片VOUT_A这个引脚检测到1.25V。经过长时间的调试,实在无法找出问题所在,还望贵公司能及时提供技术支持。万分感谢!

    

附件

結果