已回答假定已回答

BF60x中PVP编程问题

Daniel.Wang 員工 在 2016-7-12 詢問的問題
最後回覆由Daniel.Wang於2016-7-12提供

1stream 是一个什么概念。是不是特指PVP的输入和输出流?一个pvp的初始化过程只需要调用两次adi_pvp_OpenStream?一次给输入一次给输出?

比如如下函数:

ADI_PVP_RESULT
  adi_pvp_OpenStream

(

ADI_PVP_PIPE_HANDLE
  const

hPipe,

ADI_PVP_STREAM

eStream,

ADI_PVP_STREAM_DIR

eDirection,

void *const

pStreamMem,

uint32_t

nStreamMemSize,

uint32_t

nElementWidth,

ADI_PVP_STREAM_HANDLE *

phStream

)

 

 

2:另外对于结构体ADI_PVP_STREAM:

Enumeration
of different stream types in PVP

Enumerator:

ADI_PVP_STREAM_CAMERA0

Camera stream 0

ADI_PVP_STREAM_CAMERA1

Camera stream 1

ADI_PVP_STREAM_CAMERA2

Camera stream 2

ADI_PVP_STREAM_MEMORY

memory stream

ADI_PVP_STREAM_STATUS

status stream

ADI_PVP_MAX_STREAMS

Maximum number of streams

 

这里的Camera sream 0 -3 是对应什么呢? 输出的opf吗?

結果