ADI_Amy

7月重点推荐,你最关注啥?

ADI_Amy 員工 在 2016-7-13 建立的討論區

1)宽带RF收发器AD9371

http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/integrated-transceivers-transmitters-receivers/wideband-transceivers-ic/ad9371.html

AD9371是一款高度集成的宽带RF收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器和测试和数字信号处理功能。IC提供FDD和TDD应用中3G/4G微和宏基站设备所需的灵活高性能和低功耗组合。该器件的工作频率范围为300 MHz至6000 MHz,涵盖大部分特许执照和免执照蜂窝频段。此IC支持最高100 MHz接收器带宽。另外,它还支持带宽高达250 MHz的观测接收器和发送频率合成,能够适应数字校正算法。

 

该收发器由宽带直接变频信号路径组成,拥有首屈一指的噪声系数和线性度。每个完整的接收器和发射器子系统都内置直流失调校正、正交误差校正功能和可编程数字滤波器,消除了在数字基带中提供这些功能的必要性。它集成了一些辅助功能,如辅助模数转换器(ADC)、辅助数模转换器(DAC)和通用输入/输出(GPIO),可提供额外的监控和控制功能。

 

 

2)低噪声、宽带、小数N分频锁相环(PLL)HMC830

http://www.analog.com/cn/products/rf-microwave/pll-synth/hmc830.html

HMC830是一款低噪声、宽带、小数N分频锁相环(PLL),集成基频范围为1500 MHz - 3000 MHz的压控振荡器(VCO),以及集成式VCO输出分频器(1/2/4/6.../60/62分频),共同支持产生范围为25 MHz至3000 MHz的频率。 集成式相位检波器(PD)和Σ-Δ型调制器能以高达100 MHz的频率工作,实现更宽的环路带宽和出色的频谱性能。

HMC830在所有频率下均具有业界领先的相位噪声和杂散性能,可最大程度降低阻塞效应,并改善接收机灵敏度和发射机频谱纯度。 该器件的出色性能使其成为多通道、多标准宽带收发机的理想器件。 HMC830可用作RF混频器的LO、高频数据转换器的时钟源,或者超低杂散应用的可调谐基准电压源。

 

 

3)光学传感器ADPD103

http://www.analog.com/cn/products/optical/optical-sensing/adpd103.html

ADPD103是一个集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度测量前端,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。数据输出和功能配置通过一个1.8 V I2C接口进行。控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。

 

由于环境光通常引起的调制干扰,模拟前端(AFE)可提供一流的信号失调和破坏抑制性能。

 

通过电容低于100 pF的光电二极管耦合ADPD103以实现最佳性能。ADPD103可用于任何LED。

 

 

4)光学传感器ADPD221x系列

ADPD2210是一款低噪声电流放大器,旨在将传感器信号电流放大24倍以使用更小的光电二极管,同时最大程度地降低噪声。 通过放大效应,既能提供大光电二极管的系统灵敏度,同时具有较小光电二极管的好处。 它提供60 dB的最小线性度,可在大直流或低频偏移之上精确提取非常小的时间变量信号。http://www.analog.com/cn/products/amplifiers/specialty-amplifiers/current-sense-amplifiers/adpd2210.html

 

ADPD2211/ADPD2212/ADPD2214均为是一款针对生物医学应用而优化的光学传感器。极低功耗和近理论信噪比(SNR)通过结合在零偏置光导模式下工作的超低电容深结点硅基光电二极管与低噪声电流放大器来实现。在工作期间所需功耗很小并集成关断引脚,同时支持电源循环以在便携式应用中优化电池寿命。ADPD2211提供散粒噪声限制性能,是在低光照条件下测量具有最高保真度信号的理想选择。低功耗、极高SNR和电磁干扰(EMI)抗扰度的组合可实现低功耗系统解决方案,传统的光电二极管(PD)和跨阻放大器(TIA)则无法实现。

 

ADPD2211:http://www.analog.com/cn/products/optical/optical-sensing/adpd2211.html

ADPD2212:http://www.analog.com/cn/products/optical/optical-sensing/adpd2212.html

ADPD2214:http://www.analog.com/cn/products/optical/optical-sensing/adpd2214.html

 

 

5)集成环境光抑制功能和三个LED的光学模块ADPD174

http://www.analog.com/cn/products/optical/optical-sensing/adpd174.html

ADPD174GGI是完整的光度测量系统,设计用于测量来自环境光和同步反射LED脉冲的光学信号。 同步测量提供同类最佳的环境光干扰抑制性能,包括直流和交流。 该模块集成一个高效率光度测量前端、三个LED和一个光电二极管(PD)。 所有这些器件采用定制封装,可防止光线未首先进入对象而从LED直接进入光电二极管。

 

ASIC前端由控制模块、带20位突发累加器的14位模数转换器(ADC)和三个灵活的独立配置LED驱动器组成。 控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。 由于环境光通常引起的调制干扰,模拟前端(AFE)可提供一流的信号失调和破坏抑制性能。 数据输出和功能配置通过一个1.8 V I2C接口进行。

結果