已回答假定已回答

为什么AD9361 no-OS-master更改滤波器系数后会自动发射正弦波?

zmj 在 2016-7-14 詢問的問題
最後回覆由FAE@合佳兴於2016-7-28提供

     你好,我们现在使用AD9361的no-OS-master版软件,发现在AD9361_Filter_Wizard中,设置滤波器参数改为Data Rate:0.8192MHz之后会提示“Filter compatibility”的警告,然后将生成的滤波器系数导入no-OS-masters软件,运行,结果AD9361会在LO Frequency(800MHz)附近(+30kHz)发射一个正弦波,然而我的SDK程序中并没有让AD9361发射信号,这是为什么?使用原始no-OS-master配置就不会。我现在只需要AD9361接收信号。analogchina-adminanalog1

     请问AD9361不能配置成0.8192MHz采样率吗?还是需要另外的配置?ezchinatest1122ADIemployee

結果