已回答假定已回答

HMC833只能锁定一段频率

Yijian 在 2016-7-16 詢問的問題
最後回覆由John.MW於2016-8-29提供

现在调试HMC833板子时,只能锁一段频率,板子是自己按照EVAL推荐原理图配置的。目前VCO只能锁定2550M到3000多这一段,改变分频比或参考频率,满足这段频率内就能锁定,往低只能到2550M,不再下降。怀疑是VCO子波段选择有问题,哪位没帮忙指导怎么解决。

程序是这样的:

Write_REG(0x00,0x000020); //上电后软复位

Write_REG(0x00,0x000000); //复位到正常操作

Write_REG(0x0F,0x000081); //GPO输出定义,设为可读

Write_REG(0x02,0x000001); //设定R=1值

Write_REG(0x06,0x2027ca); //选择整数模式

Write_REG(0x09,0x403264); //设置电荷泵,datasheet默认值

Write_REG(0x05,0x000b88); //配置VCO_01

Write_REG(0x05,0x006110); //配置VCO_02  2分频

Write_REG(0x05,0x002898); //配置VCO_03  不倍频

Write_REG(0x05,0x000000); //清楚VCO寄存器的地址

Write_REG(0x03,0x00006d); //整数分频N=109

Write_REG(0x04,0x000000); //小数分频的Nfrac=0

 

参考频率设在24M-29M可以锁定,高于29M超出VCO范围自然不能锁定,但往下1500-2550M,VCO频率都不能降到这个区域,上面的程序有问题??请帮忙看看,谢谢。

結果