已回答假定已回答

如何使用AD9361 RSSI工作模式SPI Write to Register

zmj 在 2016-7-20 詢問的問題
最後回覆由FAE@合佳兴於2016-7-26提供

我想读取AD9361的RSSI测量结果,以调整MGC的增益值。如果使用第三种RSSI Restart Mode:Gain Change Occurs,则每次都需要改变增益后RSSI才会重新测量,否则保持上一次测量结果,这是我不希望的。如果启动第4种RSSI Restart Mode:SPI Write to Register,发现寄存器0x158的值为0x30,读取RSSI的发现不正确,改变信号强度,RSSI的测量值虽然会改变仍然不正确?analog1analogchina-adminezchinatest1122ADIemployee

結果