已回答假定已回答

困扰好久,ad73360 帧同步信号频率

wupengsjdl 在 2016-7-24 詢問的問題
最後回覆由hpkamen於2016-7-28提供

困扰好久,我用F28335的MCBSP以连接ad73360,将ad73360的SDIFS与SDOFS短接后连接到F28335的TFS和RFS引脚,ad73360的外部晶振为16.384MHZ。按照数据手册的描述,ad73360上电复位后所有控制寄存器的值为0,工作在编程模式,串口时钟频率为2MHZ,SDOFS的频率为采样频率,应该是8KHZ,为什么用示波器测得SDOFS和SDIFS短接后的SDOFS频率为125KHZ?断开SDOFS和SDIFS测得频率为8KHZ,请问是为什么?两者之间的接口电路需要注意什么?其中,SCLK输出频率一直保持正常,为3.048MHZ。非常感谢!

結果